DOCA0006ES-08

Descripción general

En el modo de pantalla completa, el título principal y el submenú están ocultos y los valores se expanden a toda la pantalla.

El modo de pantalla completa está activado de forma predeterminada. Puede modificar la activación/desactivación del modo de pantalla completa, la activación/desactivación del modo desplazamiento automático y el intervalo de desplazamiento automático.

NOTA: Cuando el modo de pantalla completa está activado, la retroiluminación siempre está ENCENDIDA y cuando el modo de pantalla completa está desactivado, la retroiluminación pasa a modo ahorro de energía.

Pantalla completa

Desplazamiento automático

Intervalo de desplazamiento automático

Descripción

Activar

Desactivar

Cualquier valor

Página de resumen fija en el modo de pantalla completa.

Activar

Activar

Cualquier valor

Páginas de desplazamiento automático en el modo de pantalla completa. El intervalo entre dos páginas de desplazamiento cualquiera es el valor especificado en segundos.

Desactivar

Modo de pantalla completa desactivado.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.