DOCA0006FR-08

Présentation

En mode plein écran, le titre principal et le sous-menu sont masqués et seules les valeurs sont affichées.

Le mode plein écran est activé par défaut. Vous pouvez modifier l’activation/désactivation du plein écran ainsi que l’activation/désactivation et l’intervalle du défilement automatique.

NOTE: Lorsque le mode plein écran est activé, le rétroéclairage est toujours allumé. Lorsque le mode plein écran est désactivé, le rétroéclairage passe en mode économie d’énergie.

Plein écran

Défilement automatique

Intervalle de défilement automatique

Description

Activer

Désactiver

N’importe quelle valeur

Page de récapitulatif fixe en mode plein écran.

Activer

Activer

N’importe quelle valeur

Défilement automatique des pages en mode plein écran. L’intervalle entre 2 pages de défilement est défini par une valeur en secondes.

Désactiver

Mode plein écran désactivé.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.