DOCA0006FR-08

Code QR

Les codes QR sont un type de code-barres matriciel utilisé pour stocker efficacement des données.

Vous pouvez consulter les valeurs d’énergie et lire les données en scannant le code QR affiché sur l’écran de l’appareil. Le code QR généré dynamiquement contient une URL qui représente les données de l’appareil.

L’URL fournit des informations de configuration de base sur l’appareil, le réseau électrique et la configuration de la liaison de communication. D’autres paramètres, tels que la référence du produit, le numéro de série et la version du logiciel embarqué, sont également inclus dans l’URL.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.