DOCA0006ZH-08

快速响应代码

快速响应码(二维码)是一种用于高效存储数据的矩阵条码。

您可以通过扫描测量仪屏幕上显示的二维码来查看电能值和读取数据。动态生成的二维码包含一个代表测量仪数据的 URL。

URL 提供有关测量仪的基本配置信息,包括电力系统和通讯配置。其他参数(如产品参考号、序列号和固件版本)也作为元素包含在 URL 中。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.