DOCA0006ES-08

Código de respuesta rápida

Un código de respuesta rápida (código QR) es un tipo de código de barras matriz utilizado para almacenar datos de manera eficiente.

Es posible visualizar los valores de energía y leer los datos escaneando el código QR que se muestra en la pantalla de la central de medida. El código QR generado dinámicamente contiene una URL que representa los datos de la central de medida.

La URL ofrece información de configuración básica sobre la central de medida, incluido el sistema de alimentación y la configuración de las comunicaciones. La URL también incluye otros parámetros, como la referencia de producto, el número de serie y la versión de firmware.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.