DOCA0006ZH-08

电能日志

测量仪提供电能日志。每日电能日志可以作为日志文件读取。3 种类型的电能日志可以作为寄存器读取。

下表列出了每个日志的最大条目数:

日志类型

存储的最大条目

电能日志(每日)

45

电能日志(每周)

30

电能日志(每月)

13

测量仪具有记录累积有功电能的日志。

电能日志条目结构如下表所示:

日志条目

记录日期/时间 4 个寄存器

电能值 4 个寄存器

3 种日志类型为:

  • :记录间隔为 1 天。在每天上午 8:00 进行记录,记录前 24 小时的累积有功电能。

  • :记录间隔为 1 周。在每周日上午 8:00 进行记录,记录前一周的累积有功电量。

  • :记录间隔为 1 个月。在每个月第一天的上午 8:00 进行记录,记录上个月的累积有功电量。

您可使用显示屏来配置电能日志。日、周和月日志在配置过程中一起启用或禁用。但是,电能累积总是从固定的记录时间开始,而不是从启用记录的时间开始。

您可以通过读取寄存器访问日、周和月日志。

注:
  • 如果由于先前的电源中断而在日期/时间重置后用户未设置日期/时间,则电能持续累积。设置日期/时间并达到记录时间后,将所有累积的电能写入日志。

  • 如果您重置日期,则不会删除记录日期在重置日期之后的日志条目。

  • 当达到记录时间时,测量仪会检查电能日志的启用/禁用状态。如果状态为启用,测量仪记录累积的能量,如果状态为禁用,则丢弃。累积电能重置为 0。

  • 电能日志是循环记录的。如果日志条目的数量超过最大值,则最旧的日志条目将被覆盖。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.