DOCA0006PT-08

Registro de energia

O medidor fornece registros de energia. O registro de energia do dia pode ser lido como um arquivo de registro. Os 3 tipos de registro de energia podem ser lido como registradores.

A tabela a seguir lista o número máximo de entradas de cada registro:

Tipo de registro

Máximo de entradas armazenadas

Registro de energia (diário)

45

Registro de energia (semanal)

30

Registro de energia (mensal)

13

O medidor tem o registro da energia ativa acumulada.

A estrutura da entrada de registro de energia é mostrada na tabela a seguir:

Entrada do registro

Data/hora do registro de 4 registradores

Valor de energia de 4 registradores

Os 3 tipos de registro são:

  • Dia: O intervalo do registro é de 1 dia. O registro ocorre às 08h00 todos os dias e a energia ativa acumulada das 24 horas anteriores é registrada.

  • Semana: O intervalo do registro é de 1 semana. O registro ocorre às 08h00 todos os domingos e a energia ativa acumulada da semana anterior é registrada.

  • Mês: O intervalo do registro é de 1 mês. O registro ocorre às 08h00 no primeiro dia de cada mês e a energia ativa acumulada do mês anterior é registrada.

É preciso usar o visor para configurar o registro de energia. Os registros diário, semanal e mensal são ativados ou desativados juntos durante a configuração. No entanto, o acúmulo de energia sempre inicia na hora do registro fixa, em vez da hora do registro ativado.

Você pode acessar os registros diário, semanal e mensal lendo os registradores.

NOTA:
  • Se a data/hora não foi definida pelo usuário depois da redefinição da data/hora da interrupção da alimentação anterior, a energia continua acumulando. Depois que a data/hora for definida e a hora do registro for atingida, toda a energia acumulada é gravada no registro.

  • Se você redefinir a data, as entradas de registro com data de registro após a data redefinida não são apagadas.

  • Quando a hora do registro é atingida, o medidor verifica o status ativado/desativado do registro de energia. O medidor registra a energia acumulada se o status é ativado e descarta-a se o status é desativado. A energia acumulada é redefinida para 0.

  • O registro de energia é circular. Se o número de entradas de registro excede o máximo, as entradas de registro mais antigas são substituídas.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.