DOCA0006RU-08

Журнал энергии

Счетчик предоставляет журналы энергии. Дневной журнал энергии можно прочесть как файл журнала. С помощью регистров можно считывать 3 типа журналов энергии.

В следующей таблице указано максимальное количество записей в каждом журнале:

Тип журнала

Максимальное количество сохраняемых записей

Журнал энергии (ежедневный)

45

Журнал энергии (еженедельный)

30

Журнал энергии (ежемесячный)

13

У счетчика есть журнал накопленного значения активной энергии.

Структура записей журнала энергии показана в следующей таблице:

Запись журнала

Дата/время журнала, 4 регистра

Значение энергии, 4 регистра

3 типа журналов:

  • Ежедневный: интервал журнала 1 день. Запись в журнал происходит в 08:00 каждый день, в журнал записывается накопленное значение активной энергии за предыдущие 24 часа.

  • Еженедельный: интервал журнала 1 неделя. Запись в журнал происходит в 08:00 каждое воскресенье, в журнал записывается накопленное значение активной энергии за предыдущую неделю.

  • Ежемесячный: интервал журнала 1 месяц. Запись в журнал происходит в 08:00 в первый день каждого месяца, в журнал записывается накопленное значение активной энергии за предыдущий месяц.

Для настройки журнала энергии необходимо использовать дисплей. Ежедневный журнал, еженедельный журнал и ежемесячный журнал включаются или выключаются вместе во время настройки. Однако учет энергии всегда начинается с фиксированного времени записи в журнал, а не с момента включения журнала.

Доступ к ежедневному, еженедельному и ежемесячному журналам можно получить с помощью чтения регистров.

Примечание:
  • Если пользователь не установит дату/время после сброса даты/времени из-за перебоя энергии, то учет энергии продолжает накапливаться. После настройки даты/времени и достижения времени записи в журнал вся накопленная энергия записывается в журнал.

  • В случае сброса даты, записи журнала с датой после сброшенной даты не стираются.

  • Когда наступает время записи в журнал, счетчик проверяет состояние журнала энергии — включен/выключен. Счетчик записывает в журнал накопленные значения энергии, если журнал включен, или сбрасывает их, если журнал выключен. Накопленное значение энергии сбрасывается на 0.

  • Журнал энергии работает циклически. Если количество записей в журнале превышает максимальное, то самые старые записи журнала стираются и перезаписываются.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.