2508_Wiser_KNX

Aggiungi condizioni – Se

Aggiungi una condizione che attiva l’automazione.


Esistono tre tipi di condizioni:

Modifica dello stato del dispositivo o azione

Esempi:

  • Se viene rilevato movimento

  • Se la luce del soggiorno è accesa

L’ora specifica del giorno

Se si desidera definire un’ora specifica in cui si svolgono le azioni.


NOTA: Le automazioni basate su tramonto e alba utilizzano i dati di posizione del controller. Potrebbe esserci una leggera differenza di orario tra gli orari dell’alba e gli orari del tramonto mostrati nell’app (poiché questi vengono rilevati con algoritmi diversi dal fornitore di servizi online).

Alba

  • Se comincia l’alba.

  • È possibile selezionare un periodo prima o dopo l’inizio dell’alba (fino a 12 ore).

Tramonto

  • Se comincia il tramonto.

  • È possibile selezionare un periodo prima o dopo l’inizio del tramonto (fino a 12 ore).

Personalizza

Definire l’ora specifica del giorno (hh:mm) e selezionare i giorni della settimana.

Variazioni meteorologiche

È possibile definire un tipo di meteo come trigger.

Modifica valore dispositivo energia

A seconda del dispositivo, è possibile selezionare diversi trigger.

Potenza istantanea

  • Potenza istantanea importata

  • Potenza istantanea esportata

Scopri di più qui: Mappatura dei dati sull’energia ai gruppi di energia.

Batteria usata

  • Più di

  • Esattamente

  • Meno di


È possibile impostare la condizione Se per avviare l’automazione come segue:

  1. Nella creazione dell’automazione, toccare Se > toccare Aggiungi condizione e selezionare il trigger per attivare l’automazione:

    • Modifica stato dispositivo > selezionare il dispositivo e impostarne lo stato > toccare Set.

    • Ora specifica del giorno > scegliere un orario di inizio e un periodo di ripetizione > toccare Avanti.

    Si ritornerà quindi alla schermata principale del creatore dell’automazione.

  2. Selezionare le condizioni in cui viene eseguita l’automazione:

    • Solo se sono soddisfatte TUTTE le condizioni: Spuntare Tutte le condizioni.

    • Se UNA DELLE CONDIZIONI è soddisfatta: Spuntare Qualsiasi condizione.

    NOTA: È possibile aggiungere più condizioni. Si consiglia fino a 20.

  3. Nel passo successivo, selezionare un periodo in cui si applicano le condizioni.


NOTA: In una release futura sarà possibile impostare le condizioni in base alle condizioni meteorologiche (temperatura, umidità, velocità del vento, ecc.)

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.