2508_Wiser_KNX

Añadir acciones – Entonces

Seleccione una o varias acciones para la automatización. Se recomienda definir un máximo de 20.

También puede definir un retraso entre ellas.


Existen cuatro tipos de acciones:

  • Ejecutar el dispositivo

  • Añadir un retraso

  • Momento

  • Enviar notificación


En el creador de automatizaciones, pulse la pestaña Entonces > Añadir una acción > seleccione:

  • Ejecutar el dispositivo > seleccione su dispositivo > pulse Definir un retraso > seleccione el momento del retraso > pulse Guardar > toque Establecer.

  • Añadir un retraso: En la pantalla de control del dispositivo, pulse Definir un retraso > defina un retraso (mm: ss) > pulse Guardar.

  • Momento > seleccione uno de la lista de momentos > pulse Hecho.

  • Enviar notificación > pulse Notifícame. (Recibirá una notificación push cuando se active su automatización).

    NOTA: Primero debe habilitar la recepción Notificaciones ( > Notificaciones > deslice el dedo en Habilitar notificaciones para habilitar las notificaciones).


Volverá a la pantalla principal del creador de automatizaciones.

NOTA: En una futura versión de la aplicación podrá enviar notificaciones push específicas vinculadas a la automatización.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.