2508_Wiser_KNX

Abilitare Cloud Connector e IoT 3rd Party API KNX

Cloud Connector

Nella Pagina iniziale del controller, fare clic sul riquadro Cloud connector per aprire il Cloud connector. Quindi, abilitare il Cloud connector per la comunicazione cloud.

Il riquadro Cloud connector nella pagina iniziale mostrerà lo stato del plugin:

Connesso

Viene connesso

Impossibile connettersi

Disabilitato


KNX IoT 3rd Party API

Quindi, aprire il plugin KNX IoT 3rd Party API, andare alla scheda IMPOSTAZIONI e abilitare le seguenti opzioni:

  • Abilita API per cloud

  • Abilita API per rete locale (opzionale)

  • Invia dati di applicazioni di terze parti (per es. plugin Energia)

Il riquadro KNX IoT 3rd Party API nella pagina iniziale indicherà lo stato del plugin in base al colore nell’angolo superiore sinistro del riquadro:

  • Icone in grigio scuro del cloud o della rete: L’accesso remoto o locale alla KNX IoT 3rd Party API è abilitato.

  • Icone in grigio chiaro del cloud o della rete: L’accesso remoto o locale a KNX IoT 3rd Party API è disabilitato.

Nella scheda SEMAFORO è possibile visualizzare lo stato di salute attuale del dispositivo dal punto di vista delle prestazioni. Gli indicatori sono rappresentati come percentuali del carico massimo, e garantiscono che il dispositivo risponda in modo efficace a tutti gli altri possibili eventi. Posizionare il puntatore del mouse su un indicatore per visualizzarne il significato dettagliato.

È possibile conoscere lo stato del carico del controller dalla pagina iniziale in base al colore del punto nell’angolo in alto a sinistra del riquadro API:

  • Un carico inferiore al 50% su qualsiasi indicatore è ottimo.

  • Qualsiasi valore inferiore all’80% è considerato OK. Sebbene il carico sia elevato, non è necessario alcun intervento.

  • Valori superiori all’80% indicano che il controller è al limite delle prestazioni ottimali e che è necessario adottare le misure consigliate.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.