2508_Wiser_KNX

Cloud Connector und KNX IoT 3rd Party API aktivieren

Cloud Connector

Klicken Sie auf der Startseite Ihres Controllers auf die Kachel Cloud Connector, um den Cloud Connector zu öffnen. Aktivieren Sie dann den Cloud Connector für die Cloud-Kommunikation.

Die Cloud Connector-Kachel auf der Startseite zeigt den Status des Plugins an:

Verbunden

Verbindungsvorgang findet statt

Verbindung nicht möglich

Deaktiviert


KNX IoT 3rd Party API

Öffnen Sie anschließend das Plugin KNX IoT 3rd Party API, gehen Sie zur Registerkarte EINSTELLUNGEN und aktivieren Sie die folgenden Optionen:

  • API für Cloud aktivieren

  • API für lokales Netzwerk aktivieren (optional)

  • Daten von Drittanbieter-Anwendungen senden (z. B. Energie-Plugin)

Die KNX IoT 3rd Party API-Kachel auf der Startseite zeigt den Status des Plugins durch die Farbe in der oberen linken Ecke der Kachel an:

  • Dunkelgraue Symbole der Cloud oder des Netzwerks: Remote- oder lokaler Zugriff auf die KNX IoT 3rd Party API ist aktiviert.

  • Hellgraue Symbole der Cloud oder des Netzwerks: Remote- oder lokaler Zugriff auf die KNX IoT 3rd Party API ist deaktiviert.

Auf der Registerkarte AMPEL können Sie den aktuellen Systemstatus Ihres Geräts aus der Leistungsperspektive anzeigen. Die Anzeigen werden als Prozentwerte der maximalen Last dargestellt, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät effektiv auf alle anderen möglichen Ereignisse reagiert. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine beliebige Anzeige, um die detaillierte Bedeutung zu sehen.

Sie können den Ladestatus des Controllers auf der Startseite anhand der Farbe des Punkts in der oberen linken Ecke der API-Kachel ablesen:

  • Es ist großartig, wenn eine Anzeige unter 50 % liegt.

  • Alles unter 80 % wird als OK angesehen. Obwohl die Last hoch ist, ist kein Eingriff erforderlich.

  • Werte über 80 % zeigen an, dass sich Ihr Controller am Rande der optimalen Leistung befindet und Sie die empfohlene Aktion durchführen sollten.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.