2508_Wiser_KNX

Consentimientos

Tipos de consentimiento

En la aplicación móvil, existen dos tipos de consentimiento:

  1. Consentimiento de notificaciones: cada usuario puede establecer este consentimiento de forma individual.

  2. Consentimiento de meteorología: específico para cada controlador. El usuario del controlador puede conceder este consentimiento para compartir la ubicación del controlador con el servicio meteorológico en la nube. La configuración se realiza para el controlador activo (el seleccionado en la pantalla de inicio).

Primer inicio

Cuando inicie sesión por primera vez en la aplicación móvil, deberá gestionar los consentimientos. Los consentimiento de notificaciones y meteorología funcionan de manera similar. Cuando se le solicite, puede responder de la siguiente manera:

Aceptar

El estado de consentimiento cambia a Concedido.

Notificaciones: recibirá notificaciones push a través del servicio OneSignal.

Meteorología: la información de pronóstico meteorológico basada en su ubicación se mostrará en la pantalla de inicio.

Rechazar

El estado de consentimiento cambia a Rechazado.

Notificaciones: no recibirá ninguna notificación push.

Meteorología: los datos de pronóstico meteorológico basados en su ubicación no estarán disponibles.

Cerrar

El estado de consentimiento sigue siendo Rechazado.

El consentimiento estará en estado pendiente y se mostrará de nuevo en el próximo inicio.

NOTA: Únicamente puede gestionar consentimientos para el controlador activo en la aplicación móvil si tiene varios controladores. Los cambios en el consentimiento o las solicitudes de aprobación al iniciar sesión en la aplicación móvil únicamente se aplican al controlador activo.

Ajustes de consentimiento

Si decide cambiar los ajustes de consentimiento, siga estos pasos:

  1. Vaya a Ajustes > Cuenta > Consentimientos.

  2. Seleccione el servicio para el que desea establecer el consentimiento y realice los cambios deseados.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.