2508_Wiser_KNX

Zustimmungen

Arten von Zustimmungen

In der mobilen Applikation gibt es zwei Arten der Zustimmung:

  1. Benachrichtigungszustimmung: Jeder Nutzer kann diese Zustimmung individuell festlegen.

  2. Wetterzustimmung: Spezifisch für jeden Controller. Der Benutzer des Controllers kann diese Zustimmung erteilen, um den Standort des Controllers mit dem Cloud-Wetterdienst zu teilen. Die Konfiguration erfolgt für den aktiven Controller (den auf dem Startbildschirm ausgewählten Controller).

Erster Start

Wenn Sie sich zum ersten Mal bei der mobilen Applikation anmelden, müssen Sie Ihre Zustimmung erteilen. Benachrichtigungs- und Wetterzustimmungen funktionieren ähnlich. Auf die entsprechende Aufforderung hin können Sie wie folgt antworten:

Akzeptieren

Der Zustimmungsstatus ändert sich zu Gewährt.

Benachrichtigungen: Sie erhalten Push-Benachrichtigungen über den OneSignal-Dienst.

Wetter: Die Wettervorhersage-Informationen, die auf Ihrem Standort basieren, werden auf dem Startbildschirm angezeigt.

Ablehnen

Der Zustimmungsstatus ändert sich zu Abgelehnt.

Benachrichtigungen: Sie erhalten keine Push-Benachrichtigungen.

Wetter: Die Wettervorhersagedaten, die auf Ihrem Standort basieren, sind nicht verfügbar.

Schließen

Der Zustimmungsstatus bleibt Abgelehnt.

Die Zustimmung befindet sich in einem ausstehenden Zustand und wird beim nächsten Start erneut angezeigt.

HINWEIS: Sie können die Zustimmung für den aktiven Controller in der mobilen Applikation nur verwalten, wenn Sie über mehrere Controller verfügen. Änderungen an den Zustimmungen oder Aufforderungen zur Genehmigung beim Anmelden bei der mobilen Applikation gelten nur für den aktiven Controller.

Zustimmungseinstellungen

Wenn Sie die Zustimmungseinstellungen ändern möchten, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Gehen Sie zu Einstellungen > Konto > Zustimmungen.

  2. Wählen Sie den Dienst aus, für den Sie die Zustimmung festlegen möchten, und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.