2508_Wiser_KNX

Optimizar la actualización de datos de energía

Los informes frecuentes sobre datos energéticos pueden sobrecargar la CPU del controlador, lo que retrasa la actualización de los datos energéticos o de energía en la aplicación móvil.

Por ejemplo, cuando un medidor de energía notifica desviaciones de potencia insignificantes (por ejemplo, 701 W, 699 W o 702 W).

Es mejor evitar la sobrecarga de la CPU, ya que provoca otros problemas relacionados (retrasos y limitaciones).

Hay varias formas de limitar la frecuencia de los informes:

  • Ajuste el periodo de actualización en el medidor de energía.

  • Para dispositivos Modbus, establezca Valor enviar delta en Asignación de dispositivos para informar únicamente sobre la desviación significativa del valor en el controlador (por ejemplo, 10 % de la potencia nominal).


  • Para dispositivos Modbus, aumente el Intervalo de consulta en el controlador.


Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.