2508_Wiser_KNX

Ottimizzazione dell’aggiornamento dei dati sull’energia

La segnalazione frequente di dati energetici potrebbe sovraccaricare la CPU del controller, ritardando l’aggiornamento dei dati relativi a potenza ed energia nell’app mobile.

Ad esempio, quando un contatore di energia segnala deviazioni di potenza non significative (ad es. 701 W, 699 W, 702 W).

È meglio prevenire il sovraccarico della CPU poiché causa ulteriori problemi correlati (ritardi e limitazioni).

Esistono diversi modi per limitare la frequenza delle segnalazioni:

  • Regolare il periodo di aggiornamento nel contatore di energia.

  • Per i dispositivi Modbus nel dispositivo di mappatura impostare il Valore invio delta per segnalare solo la deviazione significativa del valore nel controller (per es. il 10% della potenza nominale).


  • Per dispositivi Modbus, aumentare l’Intervallo di polling nel controller.


Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.