2508_Wiser_KNX

Editor apparecchiature

La tabella seguente fornisce le descrizioni di ogni campo di immissione nel modulo dell’editor:

Titolo

Nome dell’apparecchiatura:
Ad esempio, Mia caldaia.

Tipo di apparecchiatura

Tipo di dispositivo:
rete elettrica, pannello solare, batteria o apparecchiatura elettrica.

Autoconsumo

Se in casa sono installati pannelli solari o batterie, è necessario impostare questo parametro nel caso in cui l’apparecchiatura sia una batteria o una rete.

Direzione inversa

Il parametro inverte il flusso di potenza per una batteria o la rete.

  • Se la batteria indica una ricarica e, in realtà, si sta scaricando (o viceversa), è necessario scambiare questo attributo.

  • Se la rete elettrica indica che l’alimentazione viene fornita dalla casa alla rete elettrica, ma in realtà l’alimentazione viene fornita dalla rete elettrica alla casa (o viceversa), è necessario scambiare questo attributo.

Limite potenza

Soglia di allarme della potenza attiva

Unità = W (Watt)

Potenza attiva

La potenza effettivamente consumata o erogata.

Deve essere assegnato per tutti i tipi di apparecchiature:
la rete elettrica, i pannelli solari, una batteria e le apparecchiature elettriche.

Unità = W (Watt) o kW

Energia assorbita

L’energia attiva cumulativa totale consumata dalle apparecchiature.

Da assegnare a tutti i tipi di apparecchiature che consumano energia: La rete elettrica, le batterie e le apparecchiature elettriche.

Energia prodotta

L’energia attiva cumulativa totale erogata dalle apparecchiature.

Deve essere assegnato a tutti i tipi di apparecchiature in grado di fornire energia:
La rete, i pannelli solari e una batteria.

Stato dispositivo

Opzionale.

Mappa il registro di stato oggetto KNX delle apparecchiature.
Lo stato viene visualizzato nel plugin:
1 = ok / 0 = errore.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.