2508_Wiser_KNX

Editor de equipos

La siguiente tabla proporciona descripciones para cada uno de los campos de entrada del formulario del editor:

Título

Nombre del equipo:
Por ejemplo, Mi caldera.

Tipo de equipo

Tipo de dispositivo:
Red eléctrica, panel solar, batería o un electrodoméstico.

Autoconsumo

Si se instalan paneles solares o baterías en el hogar, debe establecer este parámetro si el equipo es una batería o una red eléctrica.

Marcha atrás

Este parámetro invierte el flujo de alimentación de una batería o de la red.

  • Si la batería indica que se está cargando y, en realidad, se está descargando (o viceversa), debe cambiar este atributo.

  • Si la red indica que se está suministrando energía desde la hogar a la red, pero, en realidad, la energía se suministra desde la red a la hogar (o viceversa), entonces debe cambiar este atributo.

Límite de potencia

Umbral de alarma de potencia activa

Unidad = W (vatios)

Potencia activa

Potencia real consumida o suministrada.

Debe asignarse para todos los tipos de equipos:
La red eléctrica, los paneles solares, una batería y los electrodomésticos.

Unidad = W (vatios) o kW

Energía consumida

Energía activa acumulada total consumida por el equipo.

Debe asignarse a todos los tipos de equipos que consumen energía: la red eléctrica, las baterías y los electrodomésticos.

Energía producida

Energía activa acumulada total proporcionada por el equipo.

Debe asignarse para todos los tipos de equipos que puedan suministrar energía:
La red eléctrica, paneles solares y una batería.

Estado del dispositivo

Opcional.

Asignará el registro de estado del objeto KNX del equipo.
El estado se muestra en el complemento:
1 = ok / 0 = error.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.