2508_Wiser_KNX

Tarifa de alimentación

Si utiliza o vende energía de paneles solares, con la función Tarifa de alimentación puede realizar un seguimiento de cuánto dinero ahorra al alimentar la energía a la red eléctrica y al utilizar su propia electricidad producida a partir de paneles solares.

Establezca la Tarifa de alimentación de la siguiente manera:

  1. Primero, establezca el parámetro Energía extraída por la red desde el hogar en el complemento de energía de su controlador:
    En el navegador web, inicie sesión en su controlador > complemento de energía > pestaña Objetos de los ajustes de la red (Red).

  2. En la aplicación móvil, establezca la tasa de venta de electricidad:
    Haga clic en > Tarifa > Tarifa de alimentación > introduzca la Tarifa de alimentación > haga clic en Guardar.

Una vez que haya terminado de configurar la Tarifa de alimentación, verá Mis ahorros en la sección Costos de energía ( > Perspectivas > Mi factura anual).


Mis ahorros es la suma de los siguientes elementos:

  • Producción vendida = sus ganancias por vender energía.

  • Producción usada = costes de energía si compra energía en lugar de su propia producción (calculados de acuerdo con su tarifa).


Si hace clic en Mis ahorros, puede ver el gráfico Historial de ahorros y ganancias con los detalles de Producción vendida y Producción utilizada para el periodo seleccionado.


En la parte inferior de la pantalla puede ver la Producción usa por el equipo. Ahí se muestra cada equipo de energía que usa la energía de su producción ordenados del mayor consumo al más bajo. El número muestra el porcentaje de la producción total consumida por el equipo durante el período seleccionado.


Puede seleccionar una columna de la tabla para ver
Mis ahorros
,
Producción vendida,
Producción usada y
Producción usada por el equipo
durante el periodo exacto (día/mes/año).


Haga clic en Producción vendida y Producción usada para filtrar el gráfico del historial de ganancias.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.