2508_Wiser_KNX

Einspeisungstarif

Wenn Sie Energie aus Solarmodulen nutzen oder verkaufen, können Sie mit der Funktion Einspeisungstarif verfolgen, wie viel Geld Sie sparen, indem Sie Energie in das Netz einspeisen und Ihren eigenen Strom aus Solarmodulen nutzen.

Stellen Sie den Einspeisungstarif wie folgt ein:

  1. Legen Sie zunächst den Parameter Vom Netz aus dem Haus bezogene Energie im Energy-Plugin Ihres Controllers fest:
    Melden Sie sich im Webbrowser bei Ihrem Controller an > Energy-Plugin > Registerkarte Objekte der Netzeinstellungen (Netz).

  2. Stellen Sie in der mobilen Applikation die Stromverkaufsrate ein:
    Klicken Sie auf > Tarif > Einspeisungstarif > geben Sie den Einspeisungstarif ein > klicken Sie auf Speichern.

Sobald Sie die Einrichtung des Einspeisungstarifs abgeschlossen haben, sehen Sie Meine Ersparnisse im Abschnitt Energiekosten ( > Details > Meine Jahresrechnung).


Meine Ersparnisse ergeben sich aus der Summe der folgenden Posten:

  • Verkaufte Produktion = Ihre Einnahmen aus dem Verkauf von Energie.

  • Energie selbst verwendet = Energiekosten, wenn Sie Energie kaufen müssten statt Ihre eigene Energie zu nutzen (berechnet nach Ihrem Tarif).


Wenn Sie auf Meine Ersparnisse klicken, wird das Diagramm Spar- und Verdienstgeschichte mit den Details Energie verkauft und Energie selbst verwendet für den ausgewählten Zeitraum angezeigt.


Unten im Bildschirm sehen Sie Energie selbst verwendet nach Geräten. Dort sehen Sie alle Geräte, die die Energie aus Ihrer Produktion verbrauchen, sortiert vom höchsten Verbrauch bis zum niedrigsten. Die Zahl zeigt den Prozentsatz der Gesamtproduktion an, die von den Geräten während des ausgewählten Zeitraums verbraucht wird.


Sie können eine Spalte aus dem Diagramm auswählen, um
Meine Ersparnisse
,
Energie verkauft,
Energie selbst verwendet und
Energie selbst verwendet nach Geräten
für den genauen Zeitraum (Tag/Monat/Jahr) anzuzeigen.


Klicken Sie auf Energie verkauft und Energie selbst verwendet, um das Einkommensgeschichte-Diagramm zu filtern.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.