2508_Wiser_KNX

Montage des Controllers

  • Lesen Sie die Anleitung.

    https://www.go2se.com/ref=LSS100100

  • Installieren Sie Ihren Controller im Niederspannungsschaltschrank.

    Er wird über eine 24-V-Spannungsversorgung gespeist und über verdrillte Doppelkabel (TP) oder IP mit dem KNX-Netzwerk verbunden.

  • Verbinden Sie Ihren Controller mit dem Internet-Router.

    Ohne Internet kann der Controller nicht über die App gesteuert werden.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.