2508_Wiser_KNX

Montar el controlador

  • Consulte la hoja de instrucciones.

    https://www.go2se.com/ref=LSS100100

  • Instale su controlador en el armario eléctrico de baja tensión.

    Este recibe corriente de una fuente de alimentación de 24 V y está conectado a la red KNX por medio de cables de par trenzado (TP) o IP.

  • Conecte el controlador al enrutador de Internet.

    Sin Internet, el controlador no se puede controlar a través de la aplicación.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.