2508_Wiser_KNX

Tipi di abbonamento

Il tipo di abbonamento rappresenta l’intervallo e i pagamenti nella valuta selezionata in base al contratto stipulato con il fornitore di energia.

L’opzione Tipo di abbonamento è disponibile nella schermata Elettricità dopo aver selezionato il tasso (vedi Le mie opzioni di contratto).

Esempio:

Il contratto prevede il pagamento di un anticipo mensile di un certo importo in euro.

  1. In Tariffa > Elettricità > Tipi di abbonamento, selezionare l’intervallo Mensile e scrivere l’importo del proprio contratto nel campo Prezzo abbonamento.

  2. Toccare Salva.

NOTA: La valuta verrà impostata automaticamente in base al Paese impostato nell’account. Vedere Profilo utente.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.