2508_Wiser_KNX

Las opciones de mi contrato

Para realizar un seguimiento de los costes de consumo de energía, empiece por elegir el tipo de contrato que tiene con su proveedor.

En la pantalla Electricidad, en Las opciones de mi contrato, pulse uno de los tres tipos de contrato de la parte inferior:

  • Hora de uso (hora punta / fuera de punta)

  • Tarifa plana

  • Sin contrato (predeterminado)

Si selecciona Tarifa plana u Hora de uso (hora punta / fuera de punta), debe especificar el tipo de suscripción y las tarifas (consulte Tipo de suscripción y Tarifas).

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.