2508_Wiser_KNX

Prima di installare l’applicazione per dispositivi mobili

Dopo aver soddisfatto i seguenti requisiti, è possibile iniziare l’installazione e la configurazione dell’applicazione mobile:

esecuzione dell’installazione KNX

Un system integrator o un elettricista ha installato e configurato i dispositivi KNX utilizzando l’applicazione ETS o lo strumento di messa in servizio eConfigure di Schneider.

Wiser per controller KNX installato

Il controller soddisfa i requisiti hardware e firmware presenti nel capitolo Preparazione del controller. È stato configurato correttamente, il progetto KNX è stato importato al suo interno.

Il controller è stato configurato correttamente, il progetto KNX è stato importato nel controller.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla guida utente Wiser per KNX, disponibile all’indirizzo https://www.productinfo.schneider-electric.com/w4k_sl_ug/.

Visualizzazione Touch creata

Ulteriori informazioni in Visualizzazione Touch 3.

  • Touch 3 è una visualizzazione basata su widget, che consente un facile controllo dei dispositivi KNX e Zigbee nell’impianto.

    In pochi passaggi, il system integrator crea la struttura dell’edificio (piani e stanze), aggiunge widget specifici e seleziona gli oggetti di gruppo KNX necessari a seconda della funzione del widget.

    Una volta creati, i widget generano automaticamente la visualizzazione nell’app Wiser KNX.

    Successivamente, è possibile aggiungere widget in qualsiasi momento. I widget sono sincronizzati automaticamente con l’app Wiser KNX.

    Per informazioni dettagliate su come creare la visualizzazione in Touch e configurare i widget, fare riferimento alle istruzioni Wiser per KNX, SpaceLYnk – Come creare una visualizzazione basata su widget in Touch 3, disponibile qui: https://www.se.com/ww/en/download/document/AN002_105_SL/.



  • eConfigure è lo strumento software per la progettazione, la configurazione e la manutenzione del sistema di automazione degli edifici KNX. Con questo strumento è possibile gestire il proprio impianto KNX senza una perfetta conoscenza di KNX o ETS. Scopri di più qui.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.