2508_Wiser_KNX

Vor der Installation der mobilen Applikation

Nachdem die folgenden Anforderungen erfüllt sind, können Sie mit der Installation und Einrichtung Ihrer mobilen Applikation beginnen:

KNX-Installation wird ausgeführt

Ein System Integrator oder Elektriker hat die KNX-Geräte mithilfe der ETS-Applikation oder des eConfigure Inbetriebnahmetools von Schneider installiert und eingerichtet.

Wiser for KNX Controller installiert

Der Controller erfüllt die Hardware- und Firmwareanforderungen in Kapitel Vorbereitung Ihres Controllers. Er wurde ordnungsgemäß eingerichtet, das KNX-Projekt wurde in den Controller importiert.

Controller ordnungsgemäß eingerichtet, KNX-Projekt in den Controller importiert

Ausführliche Informationen finden Sie im Wiser for KNX-Benutzerhandbuch, das unter https://www.productinfo.schneider-electric.com/w4k_sl_ug/ verfügbar ist.

Touch-Visualisierung erstellt

Weitere Informationen hierzu finden Sie in Touch 3 Visualisierung.

  • Touch 3 ist eine Widget-basierte Visualisierung, die eine einfache Steuerung der KNX- und Zigbee-Geräte in der Anlage ermöglicht.

    In wenigen Schritten erstellt der System Integrator die Gebäudestruktur (Etage und Räume), fügt spezifische Widgets hinzu und wählt die erforderlichen KNX-Gruppenobjekte abhängig von der Funktion des Widgets.

    Nach der Erstellung werden Widgets automatisch die Visualisierung in der Wiser KNX App generieren.

    Sie können später jederzeit Widgets hinzufügen. Widgets werden automatisch mit der Wiser KNX App synchronisiert.

    Weitere Informationen zum Erstellen der Visualisierung in Touch und zum Konfigurieren der Widgets finden Sie in der Anweisung Wiser for KNX, SpaceLYnk – How to create a widget based visualization in Touch 3, verfügbar unter: https://www.se.com/ww/en/download/document/AN002_105_SL/.



  • eConfigure ist das Softwaretool für die Planung, Konfiguration und Wartung des KNX-Gebäudeautomatisierungssystems. Mit diesem Tool können Sie Ihre KNX-Anlage verwalten, ohne perfekte Kenntnisse über KNX oder ETS zu haben. Weitere Informationen hierzu finden Sie hier.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.