2508_Wiser_KNX

Scénarios utilisateur courants

Voici quelques situations susceptibles de se produire dans des installations réelles (cette liste n’est pas exhaustive) :

Scénario

Action

1. Un utilisateur souhaite cesser de surveiller un appareil ménager (par exemple, une machine à laver) et souhaite le supprimer de l’historique.

Un installateur supprime l’équipement correspondant dans le plug-in Énergie. Les données de l’historique seront alors définitivement supprimées. 

2. Un utilisateur souhaite cesser de surveiller un appareil ménager (par exemple, une machine à laver) mais souhaite le conserver dans l’historique.

Un installateur supprime la puissance et l’énergie - les objets KNX de l’équipement respectif.

3. Un utilisateur décide de remplacer la surveillance d’un appareil ménager (par exemple, une machine à laver) par la surveillance d’un autre (par exemple, un sèche-linge) à l’aide du même compteur d’énergie (par exemple, une prise intelligente). 

Un installateur déconnecte physiquement l’appareil ménager surveillé et connecte l’autre appareil ménager. Ensuite, l’installateur crée un nouvel équipement consommateur d’énergie et cartographie les objets KNX correspondants.

Si un utilisateur souhaite conserver l’historique de l’appareil ménager récemment surveillé, suivez le scénario 2 ; sinon, suivez le scénario 1.

4. Un compteur d’énergie relié à un équipement surveillé est en panne et doit être remplacé.

Un installateur remplace le compteur d’énergie endommagé et met en service un compteur de remplacement sur le contrôleur.

Dans le plug-in Énergie, l’installateur associe les objets KNX du nouveau compteur d’énergie à l’équipement surveillé.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.