2508_Wiser_KNX

Panel meteorológico

El Panel meteorológico se puede habilitar durante el último paso del proceso de registro (Crear una cuenta de usuario) o en Ajustes.

El Panel meteorológico muestra los datos meteorológicos de la dirección que haya introducido en la sección Gestión de los hogares (Gestión de los hogares).

Para ver la información meteorológica en su página de inicio, siga estos pasos:

  1. Toque > Pantalla de inicio > Panel meteorológico > habilite Mostrar panel meteorológico.

    NOTA: Al cerrar la sesión en la aplicación, se borrará este ajuste de usuario. Cuando vuelva a iniciar sesión, debe volver a habilitar la característica Mostrar panel meteorológico.
  2. Toque Unidad de temperatura y seleccione °C o °F.

  3. Si habilita Usar servicio meteorológico en línea, se le pedirá que conceda su consentimiento para compartir la ubicación de su dispositivo. Conceder el consentimiento es un requisito previo para que este servicio funcione.

    NOTA: El servicio meteorológico en línea es un servicio de terceros que proporciona pronósticos meteorológicos basados en su ubicación especificada. Para obtener más información sobre los ajustes de consentimientos, consulte el capítulo Consentimientos.

  4. Si tiene una estación meteorológica (o más de una) en su instalación KNX y vinculada a un widget en su visualización de Touch, aquí podrá seleccionarla. Habilite Usar información de estación meteorológica y seleccione su estación meteorológica.


NOTA: Habilite la información meteorológica de su estación en la instalación y, a continuación, la aplicación sustituirá los datos del proveedor de servicio meteorológico en línea por los que envíe su estación meteorológica.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.