2508_Wiser_KNX

Wetterdaten

Die Wetterdaten aktivieren Sie im letzten Schritt des Registrierungsvorgangs (Ihr Benutzerkonto erstellen) oder in den Einstellungen.

Die Wetterdaten zeigen Wetterinformationen an der Adresse an, die Sie im Abschnitt Mein Zuhause (Home Management) eingeben.

So zeigen Sie Wetterinformationen auf dem Startbildschirm an:

  1. Tippen Sie auf > Startbildschirm > Wetterdaten > aktivieren Sie Wetterdaten anzeigen.

    HINWEIS: Durch das Abmelden von der Applikation wird diese Benutzereinstellung gelöscht. Wenn Sie sich wieder anmelden, müssen Sie die Funktion Wetterdaten anzeigen wieder aktivieren.
  2. Tippen Sie auf Temperatur-Einheiten und wählen Sie °C oder °F.

  3. Wenn Sie die Option Online-Wetterdienst verwenden aktivieren, werden Sie aufgefordert, Ihre Zustimmung zur Freigabe des Standorts Ihres Geräts einzugeben. Die Erteilung der Zustimmung ist eine Voraussetzung für den Betrieb dieses Dienstes.

    HINWEIS: Der Online-Wetterdienst ist ein Drittanbieterdienst, der Wettervorhersagen basierend auf Ihrem Standort bereitstellt. Weitere Informationen zum Einstellen von Zustimmungen finden Sie im Kapitel Zustimmungen.

  4. Wenn Sie eine Wetterstation (oder mehrere) in Ihrer KNX-Installation haben, die mit einem Widget in Ihrer Touch-Visualisierung verknüpft ist, können Sie diese hier auswählen. Geben Sie Wetterstationsinformationen verwenden frei und wählen Sie Ihre Wetterstation aus.


HINWEIS: Aktivieren Sie die Wetterinformationen von Ihrer Wetterstation in der Installation, und die Applikation ersetzt die Daten eines Online-Wetterdienstanbieters durch die Daten Ihrer Wetterstation.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.