SUG_SV_FI_WH-04

Apparater

1-kanals/2-kanals trådlös tryckknapp uppkopplad

WDE002906

WDE002924

Den uppkopplade trådlösa brytaren med 1 kanal / 2 kanaler används för att styra en grupp Zigbee-enheter inom samma Zigbee-nätverk.

Enheten kan konfigureras via Wiser-appen eller paras ihop med andra Wiser Zigbee-enheter.

Bruksanvisning (PDF)

Användarhandbok

Wiser strömmikromodul

CCTFR6730

Wiser Power-mikromodulen är avsedd för omkoppling av laster (upp till 3 000 W resistiva), t.ex. en varmvattenberedare eller ett vägguttag.

I kombination med Wiser-appen kan energiförbrukningen mätas och modulen användas för lastminskning eller behovsrespons.

Bruksanvisning (PDF)

Användarhandbok

1-vägsuttag 16A jordat, uppkopplat

WDE002172

Fjärrstyr och övervakar strömförbrukningen på den anslutna lasten.

Bruksanvisning (PDF)

Användarhandbok

Wiser SmartRelä pluggbart 16A

CCT711119

Styr olika elektriska enheter, t.ex. golvlampor, radioapparater, ventilatorer eller kaffemaskiner, med appen. Övervaka energiförbrukningen för anslutna enheter.

Bruksanvisning (PDF)

Användarhandbok

2-vägsuttag 16A

WDE002182
WDE003382
WDE004384

Består av ett smart- och ett standarduttag. Det övre smarta uttaget styr och övervakar den inkopplade strömmen. Det nedre standarduttaget tillhandahåller effekt som inte är styrd eller övervakad.

Bruksanvisning (PDF)

Användarhandbok

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?