SUG_SV_FI_WH-04

Historik

Ger en historik över energikällor och energiförbrukning per timme, dag, månad och år, så att du kan spåra energiförbrukningsmönster över tid. Den ger också en detaljerad beskrivning av energiförbrukningen, så att du kan övervaka användningen av enskilda enheter i systemet.

  1. trycker du på Historik för att visa Energikällor. Här visas den totala energi som genereras och förbrukas.

    OBS: Om inga energikällor spåras kommer energikälldata inte att vara tillgängliga.

  2. Du kan ändra den visade tidsramen (timmar, dagar, månader och år) genom att trycka på (A).

    OBS: Gröna staplar visar solproduktion och grå staplar visar batterianvändning.

  3. Tryck på och välj Lastförbrukning för att visa den energi som förbrukas av enskilda laster.

  4. Tryck på (A) igen för att välja en nödvändig tidsram.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?