SUG_SV_FI_WH-04

Funktioner

Med en automatisering kan du gruppera flera åtgärder som normalt utförs tillsammans, aktiverade automatiskt eller vid schemalagda tidpunkter. Genom att använda Wiser Home-appen kan du skapa automationer baserat på dina behov.

Villkor kan vara:

  • Ändring av enhetens status.

  • Aktivering av Borta-läge.

Tider kan vara:

  • Specifik tid på en dag (t.ex. 7:30 varje dag).

  • Tidsperiod (t.ex. från soluppgång till solnedgång).

Åtgärder kan vara:

  • Ändra en enhets status (t.ex. öppna jalusi 50 %).

  • Skicka ett meddelande.

  • Aktivera ett scenario.

Begränsningar:

  • Maximalt antal automatiseringar: 10

  • Maximalt antal villkor: 10

  • Maximalt antal åtgärder: 10

En automatisering behöver minst en åtgärd och ett villkor eller en specifik tid på en dag.

OBS: En automatisering ändrar en enhets status endast en gång, baserat på villkoren Om du vill vända statusändringen måste du skapa en till automatisering. Om du t.ex. vill tända en lampa baserat på rörelsedetektering måste du skapa en automatisering när närvaro detekteras – Ljus tänds och en till när ingen närvaro detekteras – Ljus släcks.
VIKTIG: Den nya åtgärden åsidosätter alltid den aktuella åtgärden. Om en ny händelse läggs till i automatiseringen eller om en manuell automatisering utförs medan en schemalagd åtgärd pågår kommer systemet därför att stoppa den pågående automatiseringen. För en detaljerad förståelse av vilka åtgärder/styrlägen som har företräde framför andra, se Förstå prioriteter för kontrolläge .

Automatiseringar skapas och redigeras på skärmen Automatisering (A).

Du kan sätta på eller stänga av en automatisering genom att trycka på skjutreglaget (B).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?