SUG_SV_FI_WH-04

Säkerhet och trygghet

Wiser-brandvarnare med batteri

CCT599001

Wiser Brandvarnare (med batteri) använder en fotoelektrisk sensor för att detektera rök som uppstår vid brand. Den innehåller också en temperatursensor som detekterar värme som orsakas av snabb temperaturökning. När enheten är ansluten till Wiser-systemet skickar den meddelanden till användaren via Wiser-appen.

Bruksanvisning (PDF)

Användarhandbok

Wiser Brandvarnare 230V

CCT599501

Wiser Smoke Alarm 240V Square använder en fotoelektrisk sensor för att detektera röken från eld och en temperatursensor som detekterar värme som orsakas av en snabb temperaturökning. Det innehåller också ett reservbatteri som gör att enheten kan fungera om strömförsörjningen kopplas från. När enheten är ansluten till Wiser-systemet kommer den att skicka meddelanden via Wiser-appen.

Bruksanvisning (PDF)

Användarhandbok

Wiser magnetkontakt för fönster och dörr

CCT591011

Kan användas för att upptäcka om en dörr eller ett fönster är öppet eller stängt.

Bruksanvisning (PDF)

Användarhandbok

Wiser rörelsedetektor

CCT595011

Rapporterar detektering av rörelse och mäter omgivningens ljusstyrka.

Wiser vattenläckage sensor

CCT592011

Upptäcker vatten på en yta.

Bruksanvisning (PDF)

Användarhandbok

Wiser temperatur och luftfuktighetssensor

CCT593011

Mäter temperatur och luftfuktighet

Bruksanvisning (PDF)

Användarhandbok

Rörelsedetektor 360º IP56

CCT564114

CCT564119

Den erbjuder avancerad rörelsedetektering, LUX-mätning och temperaturavkänning. Det gör att du enkelt kan automatisera och förbättra din smarta hemmiljö.

Bruksanvisning (PDF)

Användarhandbok

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?