SUG_SV_FI_WH-04

Dynamisk eltariff

För att ställa in dynamisk eltariff:
  1. Efter att ha läst den inledande informationen om tariffen. På skärmen Eltariff trycker du på Elektricitet.
    OBS: Om du redan har konfigurerat dina tariffinställningar följer du navigeringsmenyn nedan om du behöver ändra tariffens taxa.
    På skärmen Hem trycker du på > Energihantering > Eltariff > Elektricitet.
  2. Tryck på (A) och välj Spotpris.
  3. Tryck på (B) för att ställa in gränsen för kontrakt .
    VIKTIG: Gränsen för kontrakt är redan inställd vid parkoppling av primär PowerTag som Nät. Se Parkoppling av huvudenheten .
    1. Välj gräns för kontrakt (kVA/A/kW) storlek från rullgardinsmenyn, tryck sedan på och ange ett värde med hjälp av knappsatsen enligt ditt land.
      FÖRSLAG: Standardvärdet är 20 A med ett intervall på 16–63 A.

      Ett meddelandefönster indikerar att kontraktsgränsen används av algoritmen för lastbalansering. Om den är felaktigt inställd kanske den inte fungerar som förväntat och kan leda till strömavbrott. Tryck på Fortsätt om du vill fortsätta.

      VIKTIG: Anti-Tripping gäller endast om du har installerat vattenvärmare/EV-uttag/Schneider Charge/EVlink Home Smart/EVlink Home Smart i hemmet.
      For more details, refer to Anti-Tripping (Add Link).
    2. Tryck på efter att du har ställt in gränsen för kontrakt.
  4. Tryck på (C) och välj en abonnemangstyp (D) (avser återkommande avgift).
  5. Ange ett värde i fältet Kostnad (kr)(E) och tryck på Ställ in.
    FÖRSLAG: Fasta avgifter används för att återvinna den grundläggande kostnaden för eldrift, oberoende av hur mycket energi som används. Dessa avgifter är elkostnader som inte ändras oavsett hur mycket elektricitet du använder. Detta belopp är fast i dina elräkningar.
  6. Tryck på (F) och välj det prisområde som gäller för din plats.
    OBS:
    • Ett prisområde är ett avgränsat område där samma regler för energipriser gäller. Det används för att återspegla regionala kostnader och hantera eldistributionen. Denna information finns på din elräkning.

    • Vi beaktar endast spotpriset och inte hela eltariffen. Därför kan den faktiska elräkningen variera.

    • Om du inte vet vilket prisområde du bor i trycker du på Hitta ditt prisområde (G) för att hitta ditt prisområde med hjälp av kartan.

  7. Tryck på Spara när du har angett uppgifterna.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?