Konfigurera – fast taxa
- Efter att ha läst den inledande informationen om tariffen.
På skärmen Eltariff trycker du på Elektricitet.OBS: Om du redan har konfigurerat dina tariffinställningar följer du navigeringsmenyn nedan om du behöver ändra tariffens taxa.
På skärmen Hem trycker du på . - Tryck på
(A) och välj Fast.
- Tryck på
(B) för att ställa in gränsen för kontrakt .
VIKTIG:-
Gräns för kontrakt är redan inställd vid parkoppling av primär PowerTag som Nät. Se Parkoppling av huvudenheten.
- Välj gräns för
kontrakt (kVA/A/kW) storlek från rullgardinsmenyn, tryck sedan på
och ange ett värde med hjälp av knappsatsen enligt ditt land.
FÖRSLAG: Standardvärdet är 20 A med ett intervall på 16–63 A.Ett meddelandefönster indikerar att kontraktsgränsen används av algoritmen för lastbalansering. Om den är felaktigt inställd kanske den inte fungerar som förväntat och kan leda till strömavbrott. Tryck på Fortsätt om du vill fortsätta.
VIKTIG: Anti-Tripping gäller endast om du har installerat vattenvärmare/EV-uttag/Schneider Charge/EVlink Home Smart i hemmet.For more details, refer to Anti-Tripping (Add Link). - Tryck på
efter att du har ställt in gränsen för kontrakt.
-
- Tryck på
(C) och välj en abonnemangstyp (D) (avser återkommande avgift).
- Ange ett värde i fältet Kostnad (kr) (E) och tryck på Ställ in.
- Tryck på
(F), ange en fast taxa för förbrukning i fältet Pris – kr/kWh och tryck på Uppdatera.
- Tryck på Spara (G).