附件
本节介绍单独销售的可选项目。
产品可能会更改或停产,恕不另行通知。请查看我们的网站了解最新信息。
www.se.com/docs
|
产品名称 |
产品编号 |
说明 |
|---|---|---|
|
USB (Type-A) 接口 |
||
|
USB 前端电缆 (1 m) |
XBTZGUSB |
连接 USB 接口到前面板的加长电缆。 |
|
SD 卡接口 |
||
|
SD 存储卡 |
HMIZSD4G |
SD 存储卡 (4 GB),SDHC |
|
HMIZCSD16GC101 |
SD 存储卡 (16 GB,pSLC),SDHC |
|
|
HMIZCSD32GC101 |
SD 存储卡 (32 GB,pSLC),SDHC |
|
|
HMIYP6SD64GCX |
SD 存储卡 (64 GB),SDXC |
|
|
其它 |
||
|
防眩光膜 |
HMIZCAG5W1 |
适用于 10 英寸 宽屏的防反射防尘贴膜 (5 片/套)。 |
|
HMIZCAG6W1 |
适用于 12 英寸 宽屏的防反射防尘贴膜 (5 片/套)。 |
|
|
HMIZCAG7W1 |
适用于 15 英寸 宽屏的防反射防尘贴膜 (5 片/套)。 |
|
|
HMIZCAG8W1 |
适用于 19 英寸 宽屏的防反射防尘贴膜 (5 片/套)。 |
|
|
VESA 安装板 |
HMIZHVESA |
VESA 安装配件。 |