EIO0000005729.00

安全封条

本产品附有安全封条,有助于检测对产品进行的未经授权的维修或改装。一旦安全封条被拆除,就无法再次粘贴,这增加了产品的安全风险。

警告
系统可用性、完整性和保密性的潜在危害
  • 请勿撕下产品上的安全封条。
  • 请勿使用已拆除安全封条的产品。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?