关于文档
文档范围
Harmony GTW6 是工业或工厂自动化系统中使用的 Web HMI (Human Machine Interface) 设备,本文档介绍它的规格、安装、操作和维护。
本文档适用于设计系统或安装和维护组件的用户。
有效性说明
本文档适用于 Harmony GTW6。
本文档中描述的产品特性旨在与上提供的特性相匹配 www.se.com。作为我们持续改进的企业战略的一部分,我们可能随着时间的推移修改内容以提高清晰度和准确性。如果您发现本文档中的特性与 www.se.com 上的特性存在差异,可考虑 www.se.com 以包含最新信息。
关于产品的资讯
本产品的设计、开发和制造适用于工业或工厂自动化系统。
-
本产品不适用于飞机控制装置、医疗生命支持设备、中央主干数据传输 (通讯) 装置或核电控制装置,因为这些设备本身对安全性和可靠性的要求极高。
-
将产品用于运输车辆 (火车、汽车和轮船)、灾难和犯罪预防装置、安全设备或与生命支持系统无关的医疗装置时,应使用冗余和/或故障安全系统设计以确保可靠性和安全性。
如果不依照制造商规定的方式使用设备,设备所提供的保护可能会削弱。
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或电弧危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
紧急报警指示器和关键系统功能要求采用冗余而独立的硬件保护和/或机械联锁装置。
请在本产品外部设计一个安全电路,这样即使外部电源或本产品出现故障或失灵,整个系统也能安全运行。
-
用于中断或防止设备运行的联锁和其他电路 (如紧急停止装置、保护电路和反作用电路),以及定位机制等防止机器损坏的电路,应在产品外部安装。
-
当检测到看门狗定时器错误等异常时,产品将停止运行。如果输入/输出控制区域发生无法监控的错误,则可能会导致意外的输入/输出行为。因此,配置外部故障安全电路或机制非常重要。
-
输出单元中的继电器或晶体管出现问题可能会导致输出保持 ON 或 OFF 状态。为可能导致严重事故的输出信号安装外部监控电路。
设计电路,以便在启动前向连接到本产品的外部设备或负载控制电源供电。
电源重启时,请在关闭电源后至少等待 10 秒钟。如果本产品重新启动太快,则可能造成操作不正常。
请勿在触摸屏上创建任何可能导致人身伤害、财产损失或危及设备安全的开关。设计系统,以便重要操作的控制由本产品以外的设备或独立的硬件开关进行管理。
如果屏幕无法正常读取 (例如,背光灯已坏的情况),就可能造成功能识别困难,甚至无法识别功能。对于不立即执行便可能产生危险的功能 (例如,燃料用完),必须通过本产品以外的设备提供。
警告 |
|---|
|
失控
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
有关更多信息,请参阅 NEMA ICS 1.1 (最新版本)、"Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control" 和 NEMA ICS 7.1 (最新版本)、"Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems" 或适用于您所在地区的同等版本。
警告 |
|---|
|
意外的设备操作
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
当与服务器的通信中断时,本产品在运行过程中的行为取决于服务器端的屏幕设计。例如,如果在通信中断时触摸瞬时开关,服务器可能会将其理解为触摸操作的结束。屏幕的设计应确保系统安全运行,即使在操作过程中通信中断。
下面列出了 LCD 面板的特性,请不要将其视为不正常现象:
-
LCD 屏幕显示某些图像时可能会出现亮度不均匀的现象,或者在指定观看角度以外的地方观看时可能会看到不同的效果。在屏幕图像的两侧可能会出现拖影或串扰。
-
LCD 屏幕像素可能包含黑白色斑,颜色显示可能看起来有些改变。
-
遇到超过频率范围的震动和震动加速超出可接受的水平时,LCD 屏幕可能会部分变白。一旦震动条件消失,屏幕变白问题即被解决。
-
长时间显示同一幅画面将可能导致切换画面时产生残影。
-
当在持续充满惰性气体的环境中长时间使用时,面板的亮度可能会降低。为了防止面板亮度的退化,应经常为面板通风。欲了解更多信息,请联系客户支持。
www.se.com/support
警告 |
|---|
|
严重的眼睛和皮肤伤害
LCD 面板中的液体包含刺激物:
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
| 注意 |
|---|
|
使用寿命缩短
定期改变屏幕图像,不要长时间显示同一个图像。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
使用投射电容式触摸屏型号时的注意事项
当显示器表面潮湿时,带有投射电容式 (PCAP) 触摸面板的型号可能会异常运行。
警告 |
|---|
|
失控
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
-
当 Touch Mode 设置为 Water detection mode 时,异常触摸 (诸如意外接触到水或其他液体) 会暂时禁用触摸功能几秒钟,以避免意外操作。当异常触摸条件终止时,正常触摸操作在几秒钟后恢复。您可以在系统设置中更改 Touch Mode。
-
系统启动时,由于正在检查触摸屏初始值,请勿对触摸面板区域进行触摸。
| 注意 |
|---|
|
设备损坏
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
与传统的模拟电阻膜相比,投射电容式触摸屏具有更高的透射率和更轻的触摸操作,并支持多点触摸。由于它能够检测到电容的微弱变化,投射电容式触摸屏容易受到环境噪声的影响。
虽然我们的产品已针对工业环境噪声进行了优化,并符合CE标志认证,但我们的产品并不能支持所有环境噪声。
请在安装环境中考虑以下事项,以避免触摸故障。
例如:
为降低本产品机柜的噪声电压:
-
在设备中执行抗噪声措施。例如,在变频器、伺服放大器或其他设备上安装噪声滤波器。请参阅制造商的说明手册。
-
将接地线噪声滤波器安装到设备的FG连接端。
-
将设备的机柜连接到建筑物上。例如,连接到建筑物的混凝土或钢筋部分。
一般网络安全说明
近年来,随着联网机器和生产设备的数量日益增多,发生非法访问、数据泄露和运营中断等网络威胁的几率也相应增加。因此,您必须考虑众多可能的网络安全措施,以帮助保护资产和系统免于此类威胁。
为了有助于保持和保护 Schneider Electric 产品的安全,强烈建议您采取 Cybersecurity Best Practices 文档中所述的网络安全最佳做法。
Schneider Electric 还提供其他信息和帮助:
-
订阅 Schneider Electric 安全资讯。
-
访问 Cybersecurity Support Portal 网页,以:
-
查看安全通知。
-
报告漏洞和事件。
-
-
访问 Schneider Electric Cybersecurity and Data Protection Posture 网页,以:
-
了解网络安全态势。
-
在网络安全学院中了更详细地了解网络安全。
-
深入了解 Schneider Electric 的网络安全服务。
-
产品相关的网络安全信息
请参阅 网络安全。
环境数据
有关产品合规性和环境信息,请参阅 Schneider Electric Environmental Data Program。
文档的可用语言
相关的文件
|
文件名称 |
参考编号 |
|---|---|
|
Cybersecurity Best Practices |
请参阅 一般网络安全说明。 |
|
HMI/IPC Cybersecurity Guide |
您可以下载与该产品相关的手册,诸如软件手册,位于 Schneider Electric 下载中心 (www.se.com/ww/en/download)。
有关非包容性或非敏感术语的信息
作为一家负责任、具有包容性的公司,Schneider Electric 不断更新其包含非包容性或非敏感术语的沟通方式和产品。但是,尽管我们做了这些努力,我们的内容仍可能包含某些客户认为不合适的条款。
商标
Microsoft® 和 Windows® 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其它国家 (地区) 的注册商标。
QR Code 是 DENSO WAVE INCORPORATED 在日本和其他国家或地区的注册商标。
Google Chrome 是 Google LLC 的商标。
本手册中使用的产品名称可能是其各自拥有者的注册商标。
危险
警告