EIO0000005729.00

电气规格

  10 英寸宽屏 12 英寸宽屏

额定输入电压

12...24 Vdc

输入电压限制

10.8...28.8 Vdc

电压骤降/短时中断抗扰度

12 Vdc: 1.25 ms 或更低
24 Vdc: 5 ms 或更低

功耗

当向扩展设备供电时*1

42 W

47 W

当扩展设备没有供电时*1

23 W

28 W

当外部设备不需要供电时

16 W

21 W

屏幕关闭背光时(待机模式)

13 W

14 W

浪涌电流

30 A 或更低

抗干扰性能

干扰电压: 1,000 Vp-p,脉冲持续时间:1 μs,上升时间:1 ns (经噪声模拟装置)

电介质强度

1,000 Vac, 一分钟(电源端与 FG 端之间)

绝缘电阻

500 Vdc, 10 MΩ 或更多 (电源端与 FG 端之间)

  15 英寸宽屏 19 英寸宽屏

额定输入电压

12...24 Vdc

输入电压限制

10.8...28.8 Vdc

电压骤降/短时中断抗扰度

12 Vdc: 1.25 ms 或更低
24 Vdc: 5 ms 或更低

功耗

当向扩展设备供电时*1

50 W

60 W

当扩展设备没有供电时*1

31 W

39 W

当外部设备不需要供电时

24 W

32 W

屏幕关闭背光时(待机模式)

14 W

16 W

浪涌电流

30 A 或更低

抗干扰性能

干扰电压: 1,000 Vp-p,脉冲持续时间:1 μs,上升时间:1 ns (经噪声模拟装置)

电介质强度

1,000 Vac, 一分钟(电源端与 FG 端之间)

绝缘电阻

500 Vdc, 10 MΩ 或更多 (电源端与 FG 端之间)

*1 本产品不支持扩展单元。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?