EIO0000005729.00

Backup Restore

将产品中的数据备份到外部存储器,然后使用外部存储中的备份文件恢复产品。只有管理员账户才能执行此功能。

要执行备份或恢复,需要重新启动产品。

有关说明,请参阅 恢复 (备份和恢复)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?