EIO0000005729.00

如何显示 System Settings

初始设置后有两种访问系统设置的方法:

注: 要在计算机上显示 System Settings,需要事先将 System Settings > Security > External Access 下的设置更改为启用。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?