EIO0000005729.00

时钟

RTC 精确度

每月偏差 ±65 秒 (25 °C [77 °F] 且电源关闭时)。

时钟数据备份

锂金属电池 (主电池,可更换)
电池寿命: 5 年 (近似值)

操作条件和电池使用寿命的变化可导致每月 -380 秒至 +90 秒的时钟误差。如果您在计时至关重要的系统中使用本产品,请定期调整时钟。

如果电池耗尽或者被取出,时钟数据将丢失。要更换电池,请参阅 更换电池

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?