EIO0000005729.00

各接口规格

只使用安全特低电压 (SELV) 电路连接接口。

USB (Type-A) 接口

接头

USB 2.0 (Type-A) x 2

电源电压

5 Vdc ±5%

最大供应电流

500 mA/端口*1

最大传输距离

5 m (16.4 ft)

以太网接口

接头

模块插孔 (RJ-45) x 2*2

标准

IEEE802.3i/IEEE802.3u, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T*3

SD 卡接口

接头

SD 卡插槽 x 1

标准

支持 SD/SDHC/SDXC,UHS-I

*1 USB 允许提供的电流总计限制为 1 A。

*2 ETH2 端口的出厂默认设置为禁用。使用 System Settings 进行更改。有关详细信息,请参阅 Ethernet

*3 对于 1000BASE-T 通讯,使用额定类别为 5e 以上的双绞线以太网电缆。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?