EIO0000005729.00

以太网 LED

颜色 指示灯 说明
绿色(Link) ON 可以进行数据传输。
OFF 无连接或错误
绿色(Active) 闪烁 数据传输中
ON 无数据传输
OFF 无连接或错误
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?