线缆连接
警告 |
|---|
|
爆炸危险
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
2 区危险环境条例要求所有电缆连接必须有合适的电缆紧固夹和确定的互锁。由于本产品没有为其上面的 USB 连接 (USB micro-B 接口) 提供合适的电缆紧固夹,因此,请只使用非易燃性 USB 设备。当线缆的任何一端已通电时,切勿连接或断开线缆。所有通讯电缆应包括机箱接地屏蔽。此屏蔽应包括铜辫和铝箔。D-Sub 型接头外壳必须为金属导体 (如压模锌合金),接地屏蔽丝必须直接连接接头外壳。请勿使用屏蔽排扰线。
电缆的外径必须适合电缆接头紧固夹的内径,以确保紧固夹牢靠。将 D-Sub 接头连接到工作站上的匹配接头时,务必拧紧接头两侧的螺丝。
警告