EIO0000005729.00

更换安装垫圈

安装垫圈可提供防尘防潮保护。必须将垫圈正确插入到槽内才能达到产品防潮效果。

注意
设备损坏
  • 根据操作环境要求,定期检查安装垫圈。
  • 每年至少更换一次安装垫圈,或在出现明显划痕或脏污时尽快更换。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
注意
设备损坏
注意不要过度拉伸垫圈。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
  1. 将产品放置在平整、水平的表面上,使显示面朝下。
  2. 从产品卸下安装垫圈。
  3. 将新垫圈安装到产品。将垫圈四角的凸起部分插入产品各个角的对应孔中。取决于具体型号,可能存在额外的凸台。如需要,请参阅右图插入相应的凸台。
    注: 使用工具插入垫圈时,确保工具不会钩住橡皮垫圈并造成撕裂。
    1. 安装垫圈

    2. 凸台

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?