EIO0000005729.00

System Update

更新本产品的固件和操作系统。

有关说明,请参阅 更新系统

要执行此功能,需要可选的 SD 卡或市售的 USB 存储设备。请准备使用 FAT、FAT32 或 exFAT 文件系统格式化的外部存储。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?