EIO0000004205.07

搜索手册

下面介绍如何搜索 Trellix 软件手册。事先检查一下软件版本。
  1. 选择设置按钮。
  2. 选择 App
  3. Apps & features 中,选择 Trellix Solidifier
  4. 确认版本。
  5. 关闭 App 屏幕。
  6. 在 web 浏览器中显示 https://docs.trellix.com/bundle
  7. 搜索支持的 McAfee Application Control 版本的相应手册。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.