EIO0000004203.07

Quitar el Módulo de visualización del Box Module

ATENCIÓN
RIESGO DE DAÑOS PERSONALES
No deje caer el Box Module cuando lo saque del Panel Type
  • Mantenga este producto en su lugar después de quitar los tornillos.
  • Use las dos manos.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
  1. Coloque el Panel Type en una superficie limpia y nivelada con la pantalla orientada hacia abajo.
  2. Quite los tornillos (4 piezas) en la cara trasera, luego quite el Box Module.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.