DOCA0006FR-08

Interface de commandes

Adresse

Registre

Action
(R/W/WC)

Dimensions

Type

Unités

Description

PM3250

PM3255

0x1481

5250

LE

LE

1

UInt16

Commande demandée

0x1483

5252

LE

LE

1

UInt16

Paramètre de commande 001

0x14FD

5374

LE

LE

1

UInt16

Paramètre de commande 123

0x14FE

5375

R

R

1

UInt16

État de commande

0x14FF

5376

R

R

1

UInt16

Codes de résultat de commande :

  • 0 = Opération valide
  • 3000 = Commande non valide
  • 3001 = Paramètre non valide
  • 3002 = Nombre de paramètres non valide
  • 3007 = Opération non effectuée

0x1500

5377

LE

LE

1

UInt16

Données de commande 001

0x157A

5499

R

R

1

UInt16

Données de commande 123

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.